This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:背面散热焊盘是否电气连接到任何物体?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FYE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1486947/dlp6500fye-backside-thermal-pad-electrically-connected-to-anything

器件型号:DLP6500FYE

工具与软件:

您好!

我要将散热器连接到 DLP6500FYE 的背面散热焊盘。 我想知道如果散热器连接到接地电位、是否必须将散热器与散热焊盘电气隔离。 DLP6500FYE 的散热焊盘是否与任何器件信号电气连接?

谢谢!


马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malte、

    感谢您来到 E2E!

    数据表显示了第6.9节中的安装接口区域、并且我在下面添加了附件:

    虽然器件的"热界面区域"不应该有任何内部电气连接、但我仍然建议让电气连接远离热连接。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    感谢您发送编修。 在本例中、这只是接地连接、因为散热器可能与电气接地的金属结构接触。 不过、我会尽量避免这样做。

    此致!

    马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malte、

    我很乐意提供帮助!

    如有必要、请随时通过 E2E 与我们联系、在将来提出其他问题!

    此致!

    亚伦