This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:在何处查找要重新加载的固件和位文件。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1488593/dlplcrc410evm-where-to-find-firmware-and-bit-files-to-reload

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC410

工具与软件:

您好!  

我正在尝试重新加载  DLPC410和 APPSFPGA 上的固件。 此页面上提供的用于下载固件(BIT 和 MCS)文件的链接无法正常工作。 有人能指出在哪里找到它们吗?  

谢谢!

Gaurang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurang、

    您是否有采用 SPI PROM 的较新电路板或具有 Xilinx XCF16 PROM 的较早电路板?

    我将向您发送一个朋友邀请、以便我可以与您分享最新的 FW。  除非您将 APPSFPGA 读出到文件中以保存副本、否则 APPSFPGA 可能会更加困难。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  
    它是具有 XCF16 PROM 的电路板。  

    谢谢!

    Gaurang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurang、

    您可以下载的固件版本将是将要使用的版本 B。  您必须将 Xilinx Impact 工具与平台电缆一起使用、我假定您已经有了这个工具。  选择 PROM 作为20MHz 的时钟源。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、
    我有一根 JTAG 电缆。 我 假设固件重新加载将通过该接口进行。 时钟源选择在 IMPACT 工具中或在硬件上? 请告诉我如何/在哪里下载固件版本 B  

    谢谢!

    Gaurang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurang、

    在 IMPACT 工具中进行选择。

    我之前为您提供了对固件文件所在的 MySecure 文件夹的访问权限。  至少它表明您已经拥有访问权限。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、
    我没有看到任何 MySecure 文件夹或其链接。 请参考。  

    谢谢!
    Gaurang


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurang

    如果您能够发布到此论坛、则您将登录到 my.ti.com 区域。  我将删除您的权限、然后再次添加它。  它应该会在发送的电子邮件中生成一个指向它的链接、表明您已获得访问权限。

    Fizix