This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC964:Mirco 镜片翻转力矩

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1489272/dlpc964-mirco-mirror-flip-moment

器件型号:DLPC964

工具与软件:

您好!

DLPC964数据表中提供了有关用于微镜翻转的 MCP_Active 的说明。  

我的问题是:

1、"一个 MCP 发布后不久, Mcpn_Active 变高,表示一个 MCP 操作正在进行中"," Mcpn_Active 变高"的时刻 是在①的位置上的时间图?

2.如果#1是、则微镜启动从 ①位置或 ②位置翻转?  如果微镜启动翻转位置为 ② μ s、 则从 ① μ s 位置到② μ s 位置之间的时间会处理什么操作?

3.我其实想知道微镜不稳定(开始翻转和稳定时间)时间。 它是从① 到③,或从② 到 ③?

感谢您的任何反馈!

此致、
Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、肯特  

    请查看我对 与"单块加载阶段序列"图像相关的问题的反馈:

    从 位置 ①到③ Ω、微镜将保持不稳定。 发出 MCP 后、在 MCPn_ACTIVE 信号返回低电平之前、无法启动额外的 MCPP。   MCPn_ACTIVE 转换为 低电平后、微镜会经历4us 的稳定周期(微镜稳定时间)。 在此期间、给定块的微镜将保持不稳定、不会进一步加载数据或进行 MCP 断言、因为这可能会将 DMD 驱动至未知状态。   

    此致、  

    Tristan Bottone.