This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLPLCRC410EVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1479058/dlp7000-dlplcrc410evm

器件型号:DLP7000

工具与软件:

您好!

我要将我项目的一部分 DLP7000与配合使用  

DLPLCRC410EVM 板。 我将使用可见波长激光(绿色)来照亮 DMD。  

但现在有一个问题,当我照亮 DMD 变得白色和黑线像一个光栅,或者我们可以调用绿色和黑线交替。  它还会始终位于内置模式示例中。 我认为 DMD 存储器需要清除或重置。  

请回复我可以做什么来删除总是在模式中的线条。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arathi、

    相对于阵列的正常位置、激光到 DMD 的入射角度是多少?

    在我看来,这似乎是从激光的隔板边缘。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间!  我通过电子邮件回复,不知道它不起作用。

    目前、相对于 DMD 正态的入射角设置为零(直入射)、因此当 DMD 导通时、相对于正倾斜微镜正态的入射角应为12度。
    请查看所附的照片、其中显示了生成的图案、您可以在背景中看到非常微小的边框。
    您是否可以建议删除此项的方法/选项?
    此致、
    Arathi P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再次来自 Arathi、

    由于镜片倾斜度为12度、因此出射光将为24度(因为反射角为-入射角、是2倍)、并且相对于微镜入射光线为12度。   

    DMD 断电后、您是否仍能看到边缘?  我怀疑窗口的顶部和底部接口或光学路径中的某些其他元件之间存在干扰。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 DMD 关闭时、我看不到边框。 但是、当 DMD 上电且软件(DLP 发现浏览器)开始提供一些自动图形时、我可以再次看到这些图形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arathi、

    我假设当您说"关闭"时、您的意思是断电。  在这种情况下、镜片是平坦的、反射要低得多、因为 AR 涂层的反射最少、边缘周期会大得多。  我相信你看到了"唱诗班"。

    我向您发送了一个朋友邀请。  如果您想设置呼叫、请在您接受后向我发送私人消息。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    当然。 我想设置一个呼叫。 很抱歉,我将向哪个联系人发送  私人消息?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再次来自 Arathi、

    我向您发送了论坛系统中的"朋友"邀请。  接受、我可以在此处向您发送私人消息。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    谢谢,我已经接受了请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。