This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:频谱中的垂直线

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1482299/dlpnirnanoevm-vertical-lines-in-spectrum

器件型号:DLPNIRNANOEVM

工具与软件:

尊敬的专家:

您能帮助这个查询 DLP GUI 有问题吗?

最近、我发现 DLP Nano EVM 光谱仪读取的频谱存在此问题。 我假设这可能是由错误的数据线导致的。 如果是这种情况、是否仍有仪器可发送到您的工厂以帮助 解决问题。 请指导我接下来要做什么,因为这是我的研究工作的关键,尽早确定。

e2e.ti.com/.../Attachments.zip

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、  
    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请转到 GUI 并单击"Information"选项卡。  您能否报告在其中找到的固件版本。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    GUI 版本为2.1.0
    Tiva 版本- 0.0.0和
    DLPC 闪存版本- 0.0.0

    谢谢!
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    如果 TIVA 和 Flash 版本显示的是0.0.0、 我认为 NIRNANO 上有两个 USB 端口、这是不正确的。  如果连接到另一个电阻会给出不同的值、请参阅。

    FIZix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    很抱歉这方面的拖延太久了。  我和之前负责 NIRNANO 的工程师进行了很好的交谈。

    您是否随时准备好分离板。  他表示、这通常表示数据中缺少位平面、这通常是由于两块电路板互连不良造成的。  品红色线条表示数据为负值、导致未定义值、尖峰表示值非常小、从而导致吸收度出现尖峰。 请注意、它们的间隔相当均匀、表明每帧的一个位平面中缺少数据。

    首先尝试轻轻地重新安装互连。  如果这样无效、请告诉我。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    否、我们尚未分离电路板。 它一直完好无损。 这个问题突然地从一个地方开始。 我现在是否应该分离电路板并尝试重新连接? 我不确定这是否能解决问题。 我们是否有任何方法可以将仪器发送到您的工厂以检查是否存在故障?

    再次选中时、这些是版本-
    Tiva 软件版本- 2.1.0
    GUI 版本- 2.1.0
    DLPC 闪存版本- 2.3.1

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ArTsy、您好!

    我会小心地在不完全拆除的情况下摇动连接、然后将它们压回一起。  然后、如果这样不起作用、请非常仔细地将它们分开并重新连接。  我们没有设置可检查的设施。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    谢谢你。

    正如建议的那样、我尝试了摆动连接以及完全断开电路板。 但这两种方法都不起作用、并且频谱仍然存在垂直线问题。

    请建议接下来可以做些什么来纠正此问题。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿尔齐,

    我已向您发送一条私人消息以设置呼叫。

    Fizix