This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:EVM4620SQ1 HDMI

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1489633/dlp4620sq1evm-evm4620sq1-hdmi

器件型号:DLP4620SQ1EVM

工具与软件:

错误代码:源错误(0x2A2)-外部源并行端口时钟频率不在允许范围内。  

当我连接 HDMI 时、它无法将其识别为显示器2、并且根本没有响应。

EDID 信息位于 EEPROM 中是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、 我要求团队的另一位成员做出回应。  它听起来就像未在此 EVM 上对 EDID 程序进行编程一样。   

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我读取4620 EVM 上 HDMI 旁边的 EEPROM 时、会将其写入 FF。 在您的回答中、我们需要将 EDID 写入 EEPROM 以启用 HDMI 连接、但是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    我在这里附加了 EDID 二进制文件。 您是否具备对 EEPROM 进行编程所需的工具?

    e2e.ti.com/.../4620-HUD-EDID.zip

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 Aadvack 工具读取 EEPROM 内容、已确认为0xFF;当我们写入发送的 EDID 时、仅写入11位、而当我们再次读取时、已确认为0xFF...  Aadvack 工具不是问题,其它正常的显示器 EDID 信息读取正常。  我想知道为什么 EDID 信息没有写入 Micronchip EEPROM 芯片。  是因为我正在写入处于 EVM 板状态的 EEPROM 芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    我共享的文件是256字节。  我看到 GUI 中的长度参数为11个字节。 这是否可编辑? 您能否将其设置为256字节?
    WP 接地。 以便可以完成器件写入操作。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写入了发送的256个字节、但写入的只有11位。 我认为它被识别为一个 NACK、这是因为写入被一个0x00字符串中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    是否可以读取事务日志?

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    Total Phase Control Center -> Examples 文件夹中有一个 I2C 写入 EEPROM 的示例。 这是为与"AT34C02D"类似的器件编写的。  您能否尝试加载此.xml 文件并写入到 EEPROM 中? 如果成功、请告诉我。

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将8字节中的所有字节分别写入0x05地址。 一次写入和读取256个字节无法正常工作。 即使一次写入和读取8个字节、它有时也不能正常工作、因此我尝试了几次。 我不确定这是不是由频率问题引起的。  写入8个字节几次后、我成功输入 EDID、显示器被识别、HDMI 镜像成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    太棒了。 我将关闭该表单。 如果您有任何其他问题、请创建新主题帖。  

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.