This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:应用扫描配置时出错

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM, DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1489908/dlpnirnanoevm-error-applying-scan-config

器件型号:DLPNIRNANOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150

工具与软件:

大家好、我刚刚获得了 NIRscanNano GUI v1.1.9、并根据用户手册中的说明更新了 DLPC150固件和 Tiva 固件。 但是、每次我更新 Tiva 固件时、每次打开 GUI 时、都会收到一条弹出的错误消息、内容为"Error applying the scan config. 仔细检查 scanconfig 参数。" 如何才能停止收到此错误消息并能够使用此设备进行扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    请留出几个工作日时间、与探讨此器件的前任工程师进行咨询。

    Fizix