This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:如何以图形形式输出 RGB 颜色图像

Guru**** 2540350 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3478, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1490225/dlpc3478-how-to-output-rgb-color-image-as-a-pattern

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPA2005

工具与软件:

你好。

我使用的是 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010。
(F/W 版本9.0.1)
到目前为止、这项发展已经完成、没有任何特殊问题、目前正在大规模生产。

要感谢到目前为止为我提供帮助的 TI 员工。

我还想进行另外的测试。

我想以启动界面图形或其他方式输出下方 RGB 图像。

是否有可推荐的方法?
每次输出图形时、应通过触发器1或触发器2生成触发器。

如果图形输出时间较慢、则可以。

到目前为止、我已经通过启动界面图形测试了它、但它仅以单一颜色输出。

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongin:

    很抱歉您昨天错过了您的主题。  我已将其分配给知识最丰富的专家、他们应该很快做出回应。  

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告知您的 FW 版本是否启用了1个以上的 LED? 我们通常发布2个版本的 LED 启用、以满足客户需求。

    我没有9.0.1固件版本、但如果您转至固 件选择器工具 、您可以获得最新的9.2.0版本、该版本应该会启用所有3个 LED。

    我还假设您 有一个自定义系统、因此请确保选择您设计的正确引脚映射。 首先使用最新版本进行检查- 您能否分享用于配置 单色启动界面图形的命令?  

    Unknown 说:
    是否有可以推荐的方法?
    每次输出图形时、应通过触发器1或触发器2生成触发器。[/QUOT]

    要解决您的问题-您要使用的方法取决于您要达到的目标。 请分享您的预期用例。

    此致!

    亚伦