This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:我可以获得适用于 DLPA2000的定制固件构建器吗?您可以为我制作定制固件吗? 此外、是否还需要实现以下功能?

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1472207/dlpa2000-can-i-get-a-custom-firmware-builder-for-the-dlpa2000-or-can-you-make-custom-firmware-for-me-also-do-the-following-functions-need-to-be-implemented

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他器件: DLPC3433

工具与软件:

我想确认、 不需要实现以下功能、因为我的设计中不需要这些功能、并且我的产品空间有限

  1. 有关 LED 的所有内容 (引脚 A1、A2、B1、B2、D1、 D2、E1、E2、F1、F2、 F3、F4、G1、G2、G3、 H1、H2悬空)
  2. 模拟比较器(我将引脚 D4悬空、D5通过4k7被拉至低电平)
  3. 电机(我有 F5、G4、G5、H4、H5悬空)
  4. 光传感器和温度传感器(我的 E3和 E4悬空)

请确认这些引脚是可以悬空还是应该接地、或者需要实施它们以使 DLPA2000正常运行。 另外、请告知如何尽可能获取自定义固件。

谢谢!

Brandyn Gabel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清楚起见、我使用的是 DLPC3433

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradyn:

    您能否将您的原理图发布在网站上? 此外、还需要为您的应用定制固件构建中提供哪些内容?

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DMD_5F00_CTRLR.pdf

    尊敬的 Max:  

    我已将 原理图导出并上传为 PDF 格式。 DLPA2000位于第4页。 之所以需要自定义固件、是因为空间和效率受到限制。 DLPA2000提供的功能我不会用到很多、因此我希望 确保提供的固件适用于我的设计。

    谢谢!

    Brandyn Gabel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandyn、您好!

    对于自定义固件"空间和效率限制"、您是指产品中所需的闪存大小?

    好的

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    根据尺寸限制、我的意思是电路板的物理尺寸较小。 它可以安装在一副眼镜中。 这就是为什么我没有使用 DLPA2000提供的许多功能。 由于该产品由电池供电、因此我的功率预算非常紧张、因此我想让一切尽可能高效地运行。

    Brandyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradyn:

    感谢您的澄清、我将在下周早些时候查看您的原理图并提供反馈。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我们尚未针对 DLPA2000进行测试的正常工作模式。 以下建议需要 由客户验证。  

    - 将  VINL 连接到 VPH。

    -如果 LS_OUT 未将1.8V 驱动到 DLPC 和 DMD、则 LS_OUT 上的 C12不必为10uF。 因此可以移除它、或将其降低至100nF。

    -将 LEL_SEL0/1连接到 GND

    - 绝不能 启用 VLED。 VLED_EN 位由 DLPC 中的 SW 控制。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradyn:

    请在您准备好电路板并准备好使用软件时联系我们。 我已经向您发送了一个朋友请求、请您协调私人消息。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus、我没有收到您朋友请求的通知、因此我向您发送了一个通知。 我已经有一个与我在聊天中发布的板非常相似的板。 很遗憾、我无法通过 I2C 与 DLPC3433通信。 你对此有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradyn:

    很抱歉耽误你的时间、我已接受。 是否仍存在此通信问题? 我建议您查看我们的引导诊断工具: https://www.ti.com/tool/download/DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL /1.0.0

    最佳、最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我目前已经弄清楚了这款部件的电路设计。 现在、我正在尝试上传自定义启动界面。 DLP Lightcrafter 软件似乎不能配合我使用的固件映像 FWSel_DLPC3433_DLPA2000_PM2_i2c0x36_v7p4p3.img

    如果您知道我如何上传自定义的启动界面、我会很感激。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随后在下午继续。

    此致!

    最大值