This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:如何上传用于启动界面的公司标识?

Guru**** 2540350 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRD-GUI, DLPA2000, DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1485669/dlpc3433-how-do-i-upload-my-company-logo-for-the-splash-screen

器件型号:DLPC3433
主题中讨论的其他器件:DLPLCRD-GUIDLPA2000

工具与软件:

我希望启动顺序在开机时显示我公司的标识。 如何将文件上传到固件中?

谢谢!

Brandyn G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已尝试使用 DLPLCRD-GUI 通过输入自己的启动界面图像来更新闪存图像? 请尝试使用新生成的图像文件对 EVM 重新编程。  

    如果这不起作用、我们的团队可以进一步帮助您。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    为了说明这一点、我们使用了 DLPLCRD-GUI 来修改 EVM 上的启动界面。 但我们现在想修改定制电路板上的启动界面。 我们正在使用固件映像 fsel_DLPC3433_DLPA2000_PM2_i2c0x36_v7p4p3.img、但在尝试使用软件修改启动界面时会出现错误。

    谢谢!

    Brandyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随后在下午继续。

    此致!

    最大值