This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPC910:如何在使用闪存 S25FL128L 时对 DLP910进行编程

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1490121/dlpc910-dlpc910-how-to-program-dlp910-while-using-flash-s25fl128l

器件型号:DLPC910

工具与软件:

团队成员、您好!

我想使用 ISE14.7对 DLP910进行编程。 但我在 ISE14.7的 PROM 列表中找不到 S25FL128L。 如何进行编程?

请告诉我是否有任何选择 SF25FL128的选项。

谢谢!

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    在您从下载固件的同一区域有相应的说明。  目前,网站正在维护中。  请稍后重试。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,问题得到了解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj 我很高兴听到您的问题已得到解决。 我将关闭该工单。 祝你度过美好的一天!  

    此致、  

    Tristan Bottone.