This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:申请 DLP4620 Composer 项目

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492026/dlp4620sq1evm-request-for-dlp4620-composer-project

器件型号:DLP4620SQ1EVM

工具与软件:

我正在尝试使用 DLP4620EVM 驱动 DMD。 我之前收到的 DLP Composer 工程仅允许将分辨率更改为1220x610或1358x566。 我当前的问题是希望使用 DLP4620的所有像素来显示一个完全填满的屏幕。 检查数据表后、发现对于960x480和1920x960分辨率、使用的 DMD 菱形镜片可支持960x960。 但是、这些选项目前都无法在 Composer 中选择。
因此、请提供一个项目文件、其中可以选择960x480,1220x610和1358x566的分辨率。

此外、我要在 DLP4620EVM 系统中使用1920x960的分辨率。 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您联系我们。

    您可以 在此处找到适用于 DLP4620SQ1EVM 的所有软件开发工具

    共有两个 Composer 参考工程:

    1. DLPC230_HUD_P46_nonDDS_VSP.xproj -支持 DLP4620S HUD DMD 的输入分辨率960x960和960x480 (无需菱形采样)。
    2. DLPC230_HUD_P46_DDS_VSP.xproj -支持 DLP4620S HUD DMD 的输入分辨率1358x566和1220x610 (需要菱形采样)。

    为了实现1920x960的有效分辨率、您需要在馈送至 DLPC23x 之前在前端预处理视频内容。 然后、可在 Composer 项目中选择960x960配置。 查看"HUD 图像处理"以了解详细说明。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.