请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3010EVM-LC 主题中讨论的其他器件:DLPC3478
工具与软件:
您好!
我们正在开发采用 DLP3010-LC 和双摄像头系统的牙科3D 扫描仪。
我相信该 EVM 有两个输出触发器和一个输入触发器以及图形就绪触发器。 这些触发器中的每个触发器是如何在内部图形流模式下工作的?
您能否 提供有关如何为双摄像头扫描仪配置触发系统的指导?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在开发采用 DLP3010-LC 和双摄像头系统的牙科3D 扫描仪。
我相信该 EVM 有两个输出触发器和一个输入触发器以及图形就绪触发器。 这些触发器中的每个触发器是如何在内部图形流模式下工作的?
您能否 提供有关如何为双摄像头扫描仪配置触发系统的指导?
您好 Abdul:
感谢您来到 E2E!
双摄像头扫描仪的配置将与单摄像头扫描仪相同、但输出触发器(从 DLPC3478控制器到摄像头)需要同时进入这两个摄像头。 请注意、DLPC3478/DLPC3010EVM-LC 系统的内部图形模式仅支持1D 图形、即列或行图形。
DLPC3478数据 表7-3描述了信号、摄像机也可以控制曝光时间-请参阅用于此模式的7.3.2.2.2触发模式。 要查看的其他材料包括 DLP3010EVM-LC 用户指南 和 DLP Display and Light Control EVM GUI 工具用户指南。
此致!
亚伦