This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:4500

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1491646/dlp4500-4500

器件型号:DLP4500

工具与软件:

我目前正在对采用的器件进行安全测试和 CE 合规性评估 基于 DLP4500的投影仪系统 . 遵守 IEC 62368-1 (第10.4条) 、我们需要验证 光学辐射安全分类 和特定像素的值 IEC 62471 .

请您提供 风险组(RG)分类 状态 完整的投影仪模块 (不仅仅是 DMD 芯片)、或任何确认符合 IEC 62471标准的文档?

如果您已发布的数据表中未提供此分类、请提供任何支持文档或测试结果。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    您正在使用的4500投影仪是谁的制造商?  如果这是由第三方提供的、则您需要联系他们。 如果这是 TI EVM、则仅用作评估模块。  请等待一两天的时间、看看我们是否有任何问题。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    是的、这是 TI EVM。 将等待您的响应。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在几天后告诉您有什么可用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在研究这个问题。