https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1482145/dlp991u-dlp991u
器件型号:DLP991U主题中讨论的其他器件:DLPC964
工具与软件:
你(们)好
我们将 FPGA + DLPC964 + DLPC991U 用于 explore 系统。 我们希望快速 探索速度。

从图7.6中的规格来看、我们似乎有2种方式。
方法1:只需短的"MCP 激活"时间或短的" DMD 稳定"以达到快速速度
我们的问题是:
1.是否可行?
2.如果可能,如何实现它?
方式2: 上述时间似乎是串联的, 这意味着整个探索时间= "传输数据"+ "MCP 活动" +" DMD 稳定"。 我们想知道 FPGA 是否可以在 " DMD 稳定"期间传输数据,然后缩短探索时间 ="传输数据" + "MCP 活动" ?
1.是否可行?
2.如果可能,如何实现它?
感谢您的任何回复!
此致、
Kent