This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:DLPDLCR230NPEVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1478225/dlpdlcr230npevm-dlpdlcr230npevm

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3436

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我有一个 DLPDLCR230NPEVM 或者说功率密度模块。 根据我在各个论坛上的调研、我了解到当该模块加电但没有连接到任何器件时、应该正在投影 "DLP" 电源标识。 但是、当我单独为模块供电时 "DLP" 徽标出现的时间很短(大约0.1秒)、然后立即消失。 这种行为不断重复—文本不断出现并消失、我无法获得稳定的图像。 这种行为是否正常? 您能否告诉我、如果模块在没有任何外部连接的情况下独立运行、应该显示什么样的图像?

此外、我还注意到电源出现了一种异常情况。 使用它为模块供电 5V 4A 、但在运行时、电流消耗在两者之间快速波动 0.2A 和0.6A . 这种电流变化是否正常? 如有问题、请按照您的指导解决问题。

我还将分享照片以显示电源的设置和连接。

提前感谢您的支持。

此致、
Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是器件在 DLP 标识屏幕之间循环闪烁并关闭电源。 设备上有状态指示灯。 是否有任何状态指示灯闪烁? 电源接通后、是否已将桶形插孔插入 EVM?

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查 DLP 从我共享的视频文件中的响应情况;其中一个 LED 闪烁、中间的 LED.e2e.ti.com/.../6507.dlp-video.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您可以在 EVM 上设置 TP2的 O 形示波器图像吗? 是否保持高电平? 您是否还可以检查 U8上引脚1的电压? 如果您让设备指向墙壁、则该 IC 将位于 FPGA 的上方和左侧。

    使用交流/直流壁式适配器、我们已经看到5V 电源运行得有点低、并导致上电问题。 可能会将电压升高到~5.2可能会有所帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我遵照你的指示:
    •我使用示波器探测 TP2并捕获信号(请查看随附的图像)。
    •我还检查了 U8引脚1上的电压。
    •我还按照建议将电源电压增加至5.2V。

    遗憾的是、这些操作均未解决该问题。 电路板仍然没有通电或显示任何改进迹象。

    如果我还可以尝试其他任何步骤、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察图像、O 形示波器不在 TP2上。 这只是带状电缆的接头。 如果投影仪正面对着头顶、则左侧是 DLPC3436控制器。 电路板上应该有一个被称为 TP2的丝印。 我需要从中读取该信号。

    对于 U8的引脚1、您可以共享该引脚上看到的电压吗? 我不清楚您的系统上的电压是1.8V 还是0V。

    谢谢!

    John