请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP160CP 主题中讨论的其他器件:DLP2000
工具与软件:
我现在知道 DLP2000系列已被弃用、但是我仍然能获得 之前所需组件的权重吗?
我们正尝试用这些部件来参数化地设计一个扭转摆实验、因此即使是近似的质量也会有所帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.