This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:用于 DLPC910到 DLP6500互连的串行器?

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1493301/dlpc910-serializer-for-the-dlpc910-to-dlp6500-interconnect

器件型号:DLPC910

工具与软件:

大家好!  

有没有(纤薄的)方法可以(经实践证明)显著扩展 DLPC910至 DLP6500的连接范围? 我的目标是2米。 我当然知道重定时器、串行器、齿轮箱和 FPGA 是可能的途径。 但我想知道是否有人可以向我指出我在搜索过程中缺失的部件或主题。  

谢谢!

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您可以向 Samtech 检查较长电缆的 FMC 连接。  6500仅能在400 MHz 时钟下运行、因此您可以提高长度。

    我不知道之前关于此问题的任何帖子或问题。

    Fizix