This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:DLP 衍射角度和放大器;重新分光

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1490968/dlp650lnir-dlp-diffraction-angles-recombination

器件型号:DLP650LNIR

工具与软件:

您好!  

我目前正在为  DLP650LNIR DMD (10.8 µm 间距、12°倾斜角、带通滤波器的不相干源-->λ= 1550 nm)设计一个光学装置(见下图)、我很想听到您的想法。 其目的是将单个像素/图案投射到某些标本上。 因此、我最初的方法是:

  • 使用非球面透镜对退出多模光纤的照明光(1550nm)进行准直。
  • 准直光束以24°角度照亮 DMD
  • DMD 本身 旋转45°
  • 然后使用由两个非球面透镜组成的4F 望远镜将 DMD 的投影在路径上进行去缩(-0.6)。 µm、投影像素尺寸约为7x7 μ m。 望远镜后投影将缩小并再次准直。
  • 4F 设置也用于在必要时重新组合某些衍射阶数。   

根据设置的参数、它应该几乎处于钎焊状态、并且一个衍射顺序承载大部分能量、对吧?

我想 强度最高的衍射阶 可能不是第0阶、但 根据我的一些计算、可能是(2、2)或(3、3)阶。  我不确定最亮的位置。

  • 草图中的角度 β(最亮衍射顺序和照明光束之间的角度)是否为24°?
  •  除了使用望远镜孔径的最亮的衍射级之外、是否可以阻挡所有衍射级、或者无法投影单个像素?

非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 PW007

    您需要的是 DMD 衍射效率计算器、可在以下页面上找到:

    https://www.ti.com/product/DLP650LNIR#design-tools-simulation 

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    很抱歉我迟到了答复。  

    感谢您的留言。 我已经使用衍射效率计算器。 然而、由于照亮光是准直的、因此我不确定要在计算器中设置哪个 f/#。 具有非常高的照明 f/#(因为它是准直的?) 效率非常高。  

    关于我的草图中的角度 β、是 Beta 24°? 计算器不会显示哪一个顺序是最亮的。