This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021AM263Q1EVM:DLP2021AM263Q1:wifi 传输 meida 文件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1486612/dlp2021am263q1evm-dlp2021am263q1-wifi-transfer-meida-file

器件型号:DLP2021AM263Q1EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

在没有音频数据的情况下、通过 WiFi 传输至少200MB 的媒体文件(视频或图片)。

使用 SDIO (2.0)访问外部高速 WiFi 模块是否可行? 考虑从外部 WiFi 模块传输。 由于当前系统中的 RAM 不支持对整个媒体文件进行缓存、因此请考虑对闪存进行分段传输和分段写入。 此操作是否会影响传输速率? 您能估算文件传输速率吗? 以及如何实现本地 WIFI 协议栈?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:
    感谢您的联系。
    我建议将此问题转给 Sitara 团队(AM263x)、因为他们可以更好地回答与 Wifi 堆栈的实施以及什么样的数据传输协议适用的相关问题。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Siddharth、  

    您能帮助分配给 Sitara 团队中的合适人选吗、谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    我已将该线程重新分配给 Sitara MPU 组织。 该团队的某个人很快会与您联系。 感谢您的耐心。

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    我们尚未完成任何涉及使用 AM26x 的 WiFi 解决方案的设计。 我不确定从哪里开始。 我们在 AM263x 上有 SDIO 2.0、但我不知道如何将其绑定到 WiFi 模块。

    我们在这里讨论的是基于 TI 的 Wi-Fi 解决方案吗?

    至于传输的估算等、这不是我们针对这个接口进行的研究。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的支持、他们不使用 TI WiFi 解决方案、而是一个 espressif WiFi 模块。

    如果需要您的帮助、我会关注客户。

    此致、

    Zane