主题中讨论的其他器件: DLPC3439
工具与软件:
在 RESET_Z 变为高电平并且 VOFFSET、VBIAS、VRESET 为正确电压之间需要发生什么情况? 哪些因素可能会导致他们出错?
DLPA3005数据表第38页提到活动1和活动2状态。 第39页规定、"PROJ_ON 从低电平变为高电平时、DMD_EN 默认值为0"、然后 DLPC ASIC 软件会自动将其设置为1"。 为了达到 ACTIVE2状态、将 ILUM_EN 位设置为1。 通过什么方法将 ILLUM_EN 位设置为1? ILLUM_EN 位是 DLPA3005的寄存器中的一个位。 是由数字状态机、I2C 总线上的外部控制器还是 DLPC3439设置?
图7-1上电时序图显示了 DMD_VOFFSET 通过 SPI 由 DLPC 启动为高电平。 这是由 DLPC 硬件或固件在 SPI 总线上完成的吗? 论坛上的上电序列显示、只有在 VOFFSET、VBIAS 和 VRESET 具有正确电压后、DLPC3439才会从闪存中读取数据。
LDO 稳压器信号 DRST_5P5V 的输入在5.5V 时是正确的。 当我将示波器探头放在 LDO 稳压器输出 DLPA3005引脚6上的 DRST_HS_IND 上时、它会在启用 PROJON 后从0V 变为0.41V。 DLPA3005内部提供 VRESET 的引脚5和6之间的 FET 似乎没有进行开关。 什么原因可能导致这种情况?
顺序如下:
a)初始条件正确。 SYSPWR 为12V。 PROJON 变为高电平。 VDD 为1.1V。 VCC18为1.8V。
b) VCC_FLSH 测量的电压为1.8V、这是正确的。
c) PLL_REFCLK 是一个正确的24 MHz 时钟。
D) DRST_5P5V 和 ILLUM_5P5V 在5.5V 时正确。
e) PWR1、PWR2、PWR3、PWR4为正确的电压。
f) PARKZ 变为高电平并保持高电平、表示电源正常、即 DLPA3005未生成中断。
G) HOST_IRQ 变为高电平。
h) RESETZ 变为高电平。
但是、问题如下:
I) VOFFSET、VBIAS 和 VRESET 电压错误。 VOFFSET 和 VBIAS 为0V。 VRESET 为0.41V。
j) HOST_IRQ 从不会变为低电平。
k) DLPC 永远不会启动其自动初始化例程。 它绝不会尝试从闪存存储器中读取。