主题中讨论的其他器件:DLP4710、 DLP4500、DLPC350 、DLPC3479、DLP4710EVM-LC
工具与软件:
大家好、问题是 https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/869696
它说:" INI 文件,并重新连接 INI 与 FW 检查你是否能够改善线性. "
"INI"文件在哪里? 如何修改它? DLP4710产品中也会出现此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、问题是 https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/869696
它说:" INI 文件,并重新连接 INI 与 FW 检查你是否能够改善线性. "
"INI"文件在哪里? 如何修改它? DLP4710产品中也会出现此问题。
您好、WD:
对于 DLP4500、您应按预期操作、并针对以下设置更改下载的 DLPC350PROM 中的.ini 文件:
default.red_strobe.RDELAY 0xBB;<187>
default.red_strobe.FDELAY 0xBB;<187>
default.grn_strobe.RDELAY 0xBB;<187>
default.grn_strobe.FDELAY 0xBB;<187>
default.blu_strobe.RDELAY 0xBB;<187>
default.blo_strobe.FDELAY 0xBB;<187>
本主题的主题与 DLP4500有关、如果您想了解 DLP4710的信息、则会采用另一个问题。
您说过您在 DLP4710上看到相同的非线性问题、您在哪个模式下看到该问题? DLPC3479 (DLP4710EVM-LC)无法使用与 DLPC350相同的 LED 驱动器解决方案、上升沿/下降沿延迟无法控制。 这可能不是直接的同类比较。


此致!
亚伦