This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650NE:适用于 Christie DHD670-E 的 DMD

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1496769/dlp650ne-dmd-for-christie-dhd670-e

器件型号:DLP650NE

工具与软件:

您好!

我想知道是否有人知道科视 Christie DHD670-E 投影机 DMD 芯片的部件号。  我知道它是0.65英寸和1920x1080英寸。  如有任何帮助、将不胜感激。  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您需要直接与科视 Christie 确认他们在  DHD670-E 投影机中使用的 DMD。  

    此致、

    Lori