This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:DLPLCR4500EVM:https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/869696

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1496517/re-dlplcr4500evm-https-e2e-ti-com-support-dlp-f-94-t-869696

主题中讨论的其他器件:DLP4710DLP4500

 在 DLP4710项目中、还存在约为40μs 的控制延迟、如图所示。 此问题同样也导致了 DLP4710系统中127至128灰度转换期间的非线性问题。 当我们切换到不同类型的 LED 时、这种现象会变得更加明显。 本主题特定于 DLP4500。 因此、您是否意味着此主题中不能提供解决方案、我需要在 DLP4710项目下创建新帖子以获取进一步的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WD:

    由于这是一个单独的问题、我已将其与已解决的 DLP4500问题拆分开来、请随时在该主题上询问有关 DLP4500的问题。

    假设您使用的是定制电路板、这是对的吗? 您能否建议您在什么模式下使用它?

    此致!

    亚伦