This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160AP:DLP160AP 规格表似乎在像素数量上不匹配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3420, DLP160AP, DLP160CP, DLPC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1497393/dlp160ap-dlp160ap-spec-sheet-appears-to-have-a-mismatch-in-number-of-pixels

器件型号:DLP160AP
主题中讨论的其他器件: DLP160CPDLPC3421、DLPC3420

工具与软件:

您好!  

我希望使用 DLP160AP 而不是 DLP160CP、因为前者的分辨率更小(320x160)。 适用于 DLP160AP 的第6.10节显示了不同的值、似乎与 DLP160CP 重复。 我预计 DLP160AP 面积是 DLP160CP 的1/4、因为镜片间距相同;但是行数和列数减半。  

此致、  

Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    数据表中的信息是正确的。 DLP160AP 和 DLP160CP 都具有640 x 360微镜阵列。 区别在于、DLP160AP 的 DLPC3420控制器仅以320 x 180的分辨率向 DMD 发送图像内容。 在 DMD 微镜阵列上、与控制器配合使用时、一组(四个)微镜将显示为一个像素。 这使得分辨率比 DLPC3421+DLP160CP 芯片组有所降低。

    此致、

    John