This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:DLPDLCR4710EVM-G2

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1497421/dlpdlcr4710evm-g2-dlpdlcr4710evm-g2

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

工具与软件:

您好!

我有一位客户在寻找 TI DLPDLCR4710EVM-G2。 我想确定的是、 TI DLPDLCR4710EVM-G2建议的偏移为0%、这意味着光线是均匀的
退出投影透镜后、镜头轴上方和下方的反射系数。

非常感谢您的回答。

此致、

Marie-George Côme

ImagXcell

gestion@imagxcell.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    此 EVM 的光学引擎具有100%偏移。 这将不能满足客户对0%偏移的需求。

    此致、

    John