请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLPC2607
工具与软件:
你好
初学者随时了解 DLP 项目。
我们已经能够使用 Raspberry Pi 连接和控制模块 DLPDLCR2000EVM。 但我们想将其与原始 DLP 外部的其他光源配合使用。 我们已经成功实现了这一目标、但我们面临一个问题、即 DMD 微镜在不必要的时序(时间宽度通常小于1ms)下快速打开/关闭。 也就是说、即使我们显示黑色图像、也会有持续时间小于1ms 的瞬时闪烁。 我们怀疑这可能与光源的颜色校正有关。
因此、我想知道是否有任何人可以向我们指出以便更好地控制或删除模块及其子组件(例如 DLPC2607)的任何最终颜色校正的文档或说明?
希尔顿