请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR471TPEVM 工具/软件:
您好:
我尝试使用 Lightcrafter GUI 将471TP EVM 连接到笔记本电脑以降低 LED 亮度。 软件无法识别 EVM、GUI 上的 EVM 状态显示为"Not Connected"。 我在下面附上了 GUI 的屏幕截图。

我是否需要进行固件更新或电路板文件来获取 GUI 以识别 EVM?
此致、
Siddharth