This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3085:是否可以使用 Osram LE-xx-Q7 LED 来 RGBB?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1498562/dlpa3085-is-it-possible-to-rgbb-using-osram-le-xx-q7-led

器件型号:DLPA3085

工具/软件:

我们正在设计 DLP PGU。 为了提高亮度、应考虑使用 RGBB LED 控制方法。

我们将使用的 LED 封装是 Osram LE-xx-Q7。 此 LED 封装是2ea LED 芯片在一个封装内串联。

我们的系统 V 输入为20V、在本例中、G-B+通道正向电压约为14V。

是否可以在 DLPA3085上使用2芯片 LED 来 RGBB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    DLPA3085支持串联 LED、电流可高达32A、LED 阳极电压可高达6.3V。

    请参阅 DLPA3085 数据表、确保运行和规格处于数据表建议范围内。  

    此致、

    Lori