This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPR910更换。 SPI 闪存编程文件?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC910, DLPC900, DLP9000X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1494837/dlpc910-dlpr910-replacement-spi-flash-programming-file

器件型号:DLPC910
Thread 中讨论的其他器件:DLP9000DLPC900、DLP9000X

工具/软件:

尊敬的同事:

我正在开发一款用于控制 DLP9000数字微镜器件的电路板。 此电路板使用 DLPC910控制器。 要使用该功能、必须对其进行配置。

以前使用的 DLPR910芯片现在处于 EOL 状态、而"DLPR410和 DLPR910器件的 DLP 产品公告"文档建议改用 SPI 闪存。 该声明指出:"TI 将在 TI.com 上的 https://www.ti.com/product/ DLPR410和 ">www.ti.com/.../DLPR910"上发布固件配置文件。 您访问的页面 www.ti.com/.../DLPR910 不存在(错误404 )...

是否有办法获取这些固件配置文件?

提前感谢您。

此致、

 Andrei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    首先、您是说 DLP9000X、因为 DLP9000 DMD 使用 DLPC900控制器吗?  我假设您是指 DLP9000X、因为它与 DLPC910控制器配套使用。

    我正在向您发送一个朋友请求、因此我可以获得一个链接给您。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    我对回答延迟表示歉意(请求已被接受)...

    是的。 当然是对的、我是说 DLP9000X。

    感谢你的帮助

    此致、

     Andrei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrei、

    您应该会在几小时内收到一封提供访问权限的电子邮件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    很抱歉打扰你,但我没有收到任何电子邮件到目前为止(我还检查了我的"垃圾邮件"文件夹). 难道是因为它被推迟了几天而不是几个小时吗?

    谢谢你。

    Andrei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrei、

    我们对系统一直有一些问题。  我已删除您的访问权限并再次提交。  如果您已收到或尚未收到、请在接下来的几个小时内告知我。  谢谢。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    我收到了包含链接、访问权限和文件的电子邮件。

    非常感谢您的帮助。

    Andrei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrei、

    不用客气。

    菲齐克斯