This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:DLPC3479:最长曝光时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1500183/re-dlpc3479-max-exposure-time

Thread 中讨论的其他器件:DLPC3479DLPC3478

您好 Aaron、

下一个范围(序列)是否超过4168usec 曝光时间? 我的客户希望将曝光时间设置为6.398msec"6.6msec-171usec (最短黑暗前时间)-31usec (最短黑暗后时间)" 。 这是可能的吗?

此致、

Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy、

    如果客户使用 DLPC3478芯片组、则它们具有额外的序列时序范围、但 DLPC3479芯片组没有差异序列时序范围。

    两个控制器的固件选择自述文件中的表格下的其他说明解释说:"更长的曝光时间将会降低计时精度、并且不保证行为。"

    此致、

    Aaron