Thread 中讨论的其他器件: DLPC3420
工具/软件:
大家好、我只想问、V6V 电源轨是否应该在 Proj_On 或 DMD_EN 置为有效后立即上电、因为我在该引脚上看不到任何电压、并且我认为这会导致 INTZ 跳闸。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的用户:
请参阅 DLPA2005数据表中的以下说明。 如果您还看到 INTZ 信号被拉至低电平、则表示发生了中断/故障。 您可能需要仔细检查电源序列、并参考数据表中的图3/Figure 4。
![]()
如果您还有其他问题、请告知我们。
此致、
Lori
嗨、Lori、
遗憾的是、数据表似乎没有提供有关 V6V 电压轨的任何信息、这就是我提出的原因。 DLPA2005在 DLPC3420之前将 INTZ 拉至接地、能够初始化并复位 HOST_IRQ、因此我无法使用 I2C 接口通过 DLPC 访问 DLPA 以查找已跳闸的位。
这种行为是由于启动诊断固件、并且在 PMIC 初始化测试成功后立即下拉 INTZ (DMD_PARK_Z)(我相信这是 DMD_EN 置为有效的位置)。 这样可以防止系统继续引导过程、并且串行终端在焊盘初始化通过后停止打印。
在所有电源轨中、V6V 是唯一一个完全没有活动的电源轨。尽管由于数据表的原因、我无法确定这是有意还是无意、因为我认为 V6V 电源轨可能用于 VLED 的栅极驱动器、此处当然未使用 VLED、这可以解释 V6V 为什么为0V。
我们将非常感谢您的帮助。
谢谢、
Yai。