This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DMD_EN 之后的 RESETZ 行为

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1501506/dlpa2005-resetz-behaviour-after-dmd_en

器件型号:DLPA2005

工具/软件:

设置 DMD_EN 后、我的系统短暂地将 RESETZ 拉至低电平、导致系统复位(在 DLPC 复位时)。  如果是这种情况、UVLO 是否是唯一可能导致 RESETZ 像这样被拉低的故障?  这就是我从数据表中收集的信息。

谢谢、

Yai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    如果您在 RESETZ 被拉至低电平时看到 PROJ_ON 保持开启、那么我怀疑 INT_Z 也被拉至低电平、您能否确认?

    这可能是由 UVLO 中断引起的、但这可能不是唯一将 RESETZ/INT_Z 拉至低电平的故障。 DLPA2005数据表中的表23描述了其他故障。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我的系统的标称运行电压为3.3V、但将 DLPA2005电压提升到5V 后、我能够在系统复位的情况下启动诊断固件。

    编辑: 电感器问题是 VLED 上不正确的大容量电容器导致的、此部分问题现已解决、但是、由于浪涌电流仍然过高、我仍然无法在3.3V 下引导系统。

    但是、还有另一个问题本身就会让我怀疑 DLPA2005是否会损坏。  由于我的应用无需使用 VLED 驱动器、我打算让 PMIC 在活动1状态或活动2状态下运行、驱动低功耗3mm LED 作为虚拟(有关 PMIC 是否可以在论坛上没有 LED 的情况下运行的信息尚不确定)、因此我设计了使用用于3.3V、1.1V 和1.8V 0805电源的相同2.2uF 电感器的电路板。

    当系统开始启动时、这个0805电感器(由于我断开了 LED、该电感器不为任何器件供电)开始升温到足以使电路板上的一些剩余助焊剂汽化。  我检查了 VLED 输出是否短路、但找不到任何原因使电感器输出足够的电流来导致如此高的温度。

    我想知道低侧 MOSFET 是否可能已损坏、或者我是否只是忘记了这些开关电源的行为、因为如果是这种情况、它可能解释了 UVLO 为什么会跳闸、因为在某个位置消耗电流以需要足够的功率来导致电感器压降和过热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获得自定义固件、该固件会将 LED 输出默认设置为关闭或设置为最低电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yai、

    我们很难确定您的定制设计电路板上是否发生任何损坏、但注意到电路板/元件变热不是一个好现象。 器件极有可能损坏。

    您应该能够使 LED 保持未连接状态。 与 DLPA2005板配对使用的控制器是什么?

    此致、

    Lori