This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3420:引导诊断 DMD 连接失败。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3420, DLPA2005, DLP160AP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1498919/dlpc3420-boot-diagnostics-dmd-connection-fail

器件型号:DLPC3420

工具/软件:

大家好、我的系统使用 DLPC3420、DLP160AP 和 DLPA2005设置为 DMD 的选项2控制。  遗憾的是、引导诊断显示在 PMIC 初始化成功后、DMD 连接失败。  

系统电源为3V3、1V8和1V1电源轨稳定。
我已经完成了一些初步探测、以确保 PMIC 处于正确的状态(PROJ_ON = 1、RESETZ 为高电平、VBIAS 和 VOFS 处于中间级、几伏、VRST 尚未驱动为负值)。  但是、由于 DLPC3420能够读取和写入 SPI 线路并输出到 HOST_IRQ、因此 PMIC 是否存在任何问题。

但是、探测 DMD 封装会产生不同的结果。  我担心 BGA 封装可能存在连接不良的问题、因为微孔超出了我的预算、我不得不生产一个带有焊盘中过孔的电路板、但是、我探测到的所有引脚似乎都表明它们由控制器驱动。  所有非 DMD 控制引脚不仅可以正常工作(SPI/I2C/GPIO)、还会驱动 DMD 封装上的 LVDS 引脚并使其都在350mV 左右徘徊;但我认为这是正确的行为。  

然而、DMD 封装上的 LS 引脚(写入和时钟)接地、这些引脚上似乎没有任何活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DMD_DEN_ARSTZ 似乎一直保持低电平、可能阻止 DMD 初始化、但我不知道控制器会执行此操作的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    团队将开始调查您的系统行为。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    测试了辅助电路板后、我设法识别出 DMD、这使我怀疑第一个电路板上的 DLPC3420可能存在故障或不良的焊点;但是、这个辅助电路板在通过 DMD 连接测试后、会卡在环路中、在尝试运行 DMD 引脚训练测试后复位。  输出如下:

    DLPC34XX 引导诊断工具
    检测到单控制器
    初始化 PAD:PASS
    组合检查
           检查 DMD 连接:通过
           检查有效组合:通过
           检查垫已过时:通过
           检查保险丝 ID:通过
                   PMIC:DLPA2005 rev4
                   DMD:DLP3020 .16 QnHD
                   控制器:DLPC3420
    DMD T▒
    DLPC34XX 引导诊断工具
    检测到单控制器
    初始化 PAD:PASS
    组合检查
           检查 DMD 连接:通过
           检查有效组合:通过
           检查垫已过时:通过
           检查保险丝 ID:通过
                   PMIC:DLPA2005 rev4
                   DMD:DLP3020 .16 QnHD
                   控制器:DLPC3420
    DMD T▒
    DLPC34XX 引导诊断工具
    检测到单控制器
    初始化 PAD:PASS
    组合检查

    如有任何进一步的帮助、将不胜感激。

    谢谢、

    Yai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yai、

    在具有正常固件的第二块主板上、系统可以引导>

    此致、

    Jm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    该螺纹可以被锁定、因为原始问题似乎是由 PCB 上的 BGA 焊盘直径不一致导致的焊点不良引起的。

    第二块电路板能够启动、但在另一个主题中似乎讨论了其他问题。

    Yai。