This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:关闭状态下的低对比度或过多杂散光

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1496881/dlpdlcr471tpevm-low-contrast-or-excessive-stray-light-in-off-state

器件型号:DLPDLCR471TPEVM

工具/软件:

我测量了与 EVM 的棋盘对比度、得到的值约为1:75。 这是正常的吗? 关断状态光也远高于裁剪像素值(平坦状态?)。 这是为什么? 是否可以将裁剪像素的黑度值转换为黑色像素? 请参阅随附的图像。 顶部是黑色的、下部经过裁剪。 是否有一些设置可以降低黑度值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    如何在 TPG 中设置检查板? 我可能不理解您的问题、您能介绍一下您在 EVM 上执行的步骤吗?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Lori、我通过窗口设置棋盘。 我现在发现这是图像处理设置造成的。 图像处理不应用于裁剪像素。 如果我关闭伽马位、则黑电平会降低。 白电平也会降低、但可以通过更高的亮度水平增加。 但是这会使黑电平再次上升... 最大化棋盘对比度的最佳图像处理级别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您确认您已经确定了黑电平。 如果您使用外部 HDMI 显示模式、则您应该能够自行更改/修改显示的图案。 我不确定这是否是您提到的棋盘对比度。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 我使用 HDMI 电缆显示棋盘图形。 我仍然没有获得最佳对比度、因为我不了解图像处理设置。 是否有任何关于伽马曲线如何工作的文档、或"对比度设置"或"亮度"? 这些设置在所有情况下都不能按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    参阅 DLPC6540软件编程人员指南、第12节介绍了图像处理、您可以看到该指南中介绍的这些命令。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这部分解决了我的问题。 关于这个主题的未来问题,我发现最佳的对比性能是通过关闭伽马并将亮度设置为10实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更新。  

    此致、

    Lori