主题中讨论的其他器件: TPLD801
工具/软件:
我正在使用 Interconnct Studio 和 TPLD801-DRL-EVM 评估模块设计 TPLD801的逻辑。
通过设计的电路的电路仿真确认后、器件被写入器件、当器件实际运行时、发生了运行故障。 将电路节点更改为连接到输出引脚的电路并依次分析监测引脚的运行情况后、我们发现在一个电路中、IO3 (引脚:3)无法正常工作。 但是、在另一个电路中、IO3 (Pin:3)正常工作。 在分析两个电路之间的差异后、我们发现、当在原理图中使用 OSC0时、IO3 (引脚:3)不能正常工作、而当未使用 OSC0时、IO3 (引脚:3)不能正常工作。
这种现象是否是 Interconnct Studio 中的错误? 请提供解决方案。