This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:将 DMD 与显微镜光学轴对齐的最安全方法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPLCR90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1502871/dlp9000-safest-way-to-align-a-dmd-to-a-microscope-optical-axis

器件型号:DLP9000
主题: DLPLCR90EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。 我目前正在开发一款结构化照明显微镜、使用连接到 DLPLCR90EVM 的 DLP9000来生成必要的线性图案。 对于初始校准,我需要在 DMD 的中心投影一个小点,以便反射的第0阶沿着法线重定向到显微镜端口,直至其表面。

问题在于、在使用宽带3W LED 直接照亮 DMD 的同时投影相同的小点会随着时间的推移导致铰链存储器发生故障的重大风险。 为降低这种风险、动态模式最合适的设置是什么?

下面附件是我当前用于对齐的图像(黑色背景上的白色圆圈)以及相应的反转图像。

任何帮助都是非常感谢的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    为清楚起见、您使用的是3W LED -此源的范围是多少? 我还将与我的团队进一步讨论这一点。

    此致、

    Aaron