This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:DLPC410:用于 DLPC410配置 SPI 闪存的编程文件

Guru**** 2539790 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1499923/dlpc410-programing-file-for-the-dlpc410-configuration-spi-flash

器件型号:DLPC410
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCRC410EVM

工具/软件:

您好:

您是否能够提供 DLPC410配置 SPI 闪存的编程文件?

很抱歉在同一申请中发布了新主题、因为已经有多个主题、但当我在日本询问 TI 客户支持时、他们告诉我要通过 E2E 提出申请、我就是在这里提出的。

谢谢、

Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka、

    感谢您的联系。 您使用的是定制设计、还是使用 TI EVM? 如果您使用的是 DLPLCRC410EVM、请让我们知道哪个版本(可能还有图片)、以便我们可以为您提供帮助。 同样重要的是、您使用的是哪个 SPI 闪存器件? 这可能会影响闪存配置文件的成功。

    我也将尽快就此与我们的另一位专家联系、因为我今天将接替他。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我正在设计定制电路板。  

    我按下了 DLPLCRC410EVM 线程中的"Ask a related question"按钮、但我没有意识到这个按钮是错误的。 这可能会导致一些混淆。 如果可能、您能否从"线程中讨论的其他器件"中删除"DLPLCRC410EVM"?

    我正在考虑使用 S25FL064L (Infineon) SPI 闪存。 由于数据将直接写入存储器 IC、因此 SOIC-8封装会更方便。 尽管 DLPT030文档中未列出该器件、但我认为它应该起作用。

    谢谢、

    Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanaka-San、

    请接受我发送给您的朋友请求、以便我能够为您提供访问权限。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    感谢您向我发送朋友的请求。 我接受了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的电子邮件中查找提供访问权限的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载成功。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!