This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:DLPNIRNANOEVM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1500092/dlpnirnanoevm-dlpnirnanoevm

器件型号:DLPNIRNANOEVM

工具/软件:

我想请求 2513874.step。  您可以通过电子邮件 将文件发送到 dragan.boscovic@vizlore.com 吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dragan:

    是的、我们可以尽快为您提供 STEP 文件。 我会将其分配给我们一位支持此 EVM 的专家、以便他能尽快与您联系。 我会在我们的线程跟踪工具中标记他、让他知道、每当他发送电子邮件时、他都会在此处发帖、这样它就不会在您的电子邮件中丢失。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、迈克尔!

    您能否查看此请求的状态。 如果我能很快获得已过期的步骤文件、我将很感激。

    提前感谢您。

    此致、

    Dragan Boscovic 博士

    首席执行官、VizLore.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boscovic 博士、

    我很抱歉这被忽视了。  我今天就来看看这件事!

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、Fizix!

    您能否  将2513874.step 发送至我的电子邮件地址 dragan.boscovic@vizlore.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dragan、

    我无法直接通过电子邮件发送给您。  请接受朋友的请求,我可以发送一个链接给它。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizizx:

    我接受了朋友的请求。 请分享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dragan、

    我把它放在私人信息系统中。

    菲齐克斯