主题中讨论的其他器件: DLP5530S-Q1
工具/软件:
您好:
您能否帮助解决一些客户关于所列 DLP 系列的以下方面的问题?
DLP5531
DLP 5532/55
DLP5534
DLP780
DLPC7540ZDC
问题:
-镜子有多少自由度
-"旋转1次,旋转2次,或旋转2次+垂直1次"?
-镜子可以单独控制吗?
-是否可以控制后视镜的速度?
您能提供建议吗?
非常感谢
此致
Adnan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
您能否帮助解决一些客户关于所列 DLP 系列的以下方面的问题?
DLP5531
DLP 5532/55
DLP5534
DLP780
DLPC7540ZDC
问题:
-镜子有多少自由度
-"旋转1次,旋转2次,或旋转2次+垂直1次"?
-镜子可以单独控制吗?
-是否可以控制后视镜的速度?
您能提供建议吗?
非常感谢
此致
Adnan
尊敬的 Adnan:
您能否帮助我们了解客户想要实现的目标? 在使用 DLP 产品时、他们考虑的应用是什么?
首先、DLP 553x 系列 DMD 由 DLPC23x (DLPC230和 DLPC231) DMD 控制器 IC 控制(DMD 控制器与 DLPC 预附加)。 这些产品属于 TI DLP (R)汽车产品系列、可用于前照灯、抬头增强现实(AR HUD)和透明窗口显示应用。 其他应用还包括数字地面投影(DGP)。
DLPC7540是适用于4K UHD 和1080p 显示芯片组的 DMD 控制器。 它属于 TI DLP (R)显示产品系列。 如果客户希望了解更多信息、我会在此主题中包括我的同事;我不是此产品的专家。
DLP780的情况也是如此、它是显示产品系列中支持4K UHD 的 DMD。
正如提醒并重申 Alex 所说的、后视镜速度不能由客户控制。 这是由控制器芯片处理的(例如、适用于0.55" DMD 的 DLPC23x)。
客户可以查看每个产品的数据表、了解后视镜的旋转程度、但这些是双稳器件。 当 DMD 打开并解除停止时、它将以两种状态之一着陆:打开或关闭。 例如、DLP5530S-Q1 DMD 在+12度或-12度土地上显示开/关状态。 当 DMD 停止时、它处于"标称平坦"状态。
希望这对您有所帮助。 请告知我们客户考虑的应用、以便我们帮助他们确定适合其应用的 TI DLP (R)产品。 谢谢!
此致、
Michael Ly
尊敬的 Adnan Zatarah:
我将关闭此主题、因为近2个月没有更新。 我假设客户能够联系 TI 内部的其他人。 如果您希望打开此主题备份、只需在接下来的2周内回复即可。 否则、请为我们创建一个新帖子、我们会尽快回复您。
谢谢您、
Michael Ly