请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3420 工具/软件:
大家好、我的控制器使 HOST_IRQ 保持高电平、无法通过 I2C 与其进行通信。
但是、当使用引导诊断工具刷写电路板时、没有出现任何问题(使用 HOST_IRQ 上的串行通信)。 我能够完成初始化、程序返回引导成功。
两个 SPI 通道上都存在通信、PMIC 启动正常、所有电压都稳定(1V1、1v8、VOFS、VRST、VRST)、并且对于活动1状态是正确的。 DLPC_RESET 为2.4V、DLPC_PARKZ 在1.8V 下稳定。
任何支持都将不胜感激。
谢谢。