This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6540:在 DLPC6540上激活"Manual Warpage"时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1504179/dlpc6540-problem-activating-manual-warping-on-dlpc6540

器件型号:DLPC6540

工具/软件:

大家好、团队

我对 DLPC6540的变形有疑问。

1.校准的"手动变形"

 -上传文件时,"手动变形"控制屏幕将会改变,但项目输出屏幕不会改变。

2. 命令的"变形"

 -出现错误时

  1)"Set"按钮-写入应用手动变形

  2)"Get"按钮-读取应用手动变形

3、脚本的"手动变形"  

 - 使用 Python 函数时出现错误-"Manual Warp Enabled"


我尝试在 GUI 的高级模式下启用"Warp"、但收到了错误消息。

我有一个有关如何使用 GUI 或命令启用变形的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请参阅 DLPC6540的变形用户指南。 请注意、命令参数对应于旧版本。
    因此、有关 确切的命令参数和操作码、请参阅 dlpc6540的软件编程人员指南。 以下文档将提供一些示例和需要发送的命令序列。

    DLPC6540_DLPC6540_ Warping_Blending_Programmers_Guide_v0.6.pdf

    请查看这是否有帮助。  

    此致、

    Lori