Thread 中讨论的其他器件:DLP650LNIR、 DLPLCRC410EVM、DLPLCR65NEVM、 DLPC410
工具/软件:
我目前正在考虑购买其中一款 DMD DLP650LNIR 和 DLP4500NIR。 我是否正确理解驱动器和控制器集成在后者中、即不必单独购买、也不必单独购买?
或者我是否完全忘记了一些没有 DMD 就无法使用的元件?
此致、
Miriam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我目前正在考虑购买其中一款 DMD DLP650LNIR 和 DLP4500NIR。 我是否正确理解驱动器和控制器集成在后者中、即不必单独购买、也不必单独购买?
或者我是否完全忘记了一些没有 DMD 就无法使用的元件?
此致、
Miriam
下午好 Miriam
DMD 和控制器板 单独出售、同样适用于评估模块(EVM)。 通常、EVM 旨在帮助客户快速开始开发并探索该技术。 评估模块旨在支持客户进行控制器和 DMD 集成的工作台演示、并且由于有各种 DMD 与控制器配对、我们提供的 DMD 评估板与控制器评估板是分开的。 这意味着 控制器 IC 包含在控制器评估套件中、DMD 包含在 DMD 评估套件中。
如果要使用 DLP650LNIR、需要购买控制器(DLPC410)和 DMD (DLP650LNIR)。 如果您想探索 EVM、您可能希望使用与 DMD EVM (DLPLCR65NEVM)配对的控制器 EVM (DLPLCRC410EVM)。 此外、同样的概念也适用于 DLP4500NIR。
如果您需要参考设置、请查看 相应产品 页面下包含的设计文件、以及 EVM 用户指南中产品页面技术文档下的其他配套资料和注释。
此致、
Tristan Bottone