工具/软件:
您好:
我正在使用2.5到2.7微米之间的光线进行实验、并正在寻找用于波束成形的 DMD。
据我所见、DMD 的主要限制是窗口透射率。 您是否有 2.5微米到2.7微米之间的透射率数据?
或者:是否可以用另一种材料替换窗口/定制设计(例如氟化钙)以使其在这些波长下具有透射性?
谢谢、
Miriam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我正在使用2.5到2.7微米之间的光线进行实验、并正在寻找用于波束成形的 DMD。
据我所见、DMD 的主要限制是窗口透射率。 您是否有 2.5微米到2.7微米之间的透射率数据?
或者:是否可以用另一种材料替换窗口/定制设计(例如氟化钙)以使其在这些波长下具有透射性?
谢谢、
Miriam
您好、Miriam、
感谢使用 DLP E2E 论坛!
可以从以下文档查看窗口透射数据-> DLPDMD 窗口的波长透射注意事项(DLPA031)。
很遗憾、 TI 不支持更改 DMD 上的窗口、并且 TI 没有建议更换窗口的流程。 DMD 中有专有材料、因此 移除窗口将使保修失效。 我们不提供没有窗口的 DMD、因为需要使用专有材料来确保微镜可靠运行。 您当然可以移除窗口并进行测试、但我想让 您知道、我们不会以任何方式提供支持、也不能保证镜片在任何时间内都能继续工作。
希望这对您有所帮助!
此致、
Tristan Bottone
Miriam,
虽然在技术上可以更换 DMD 窗口、但我们强烈建议不要这样做。 德州仪器(TI)不支持这种修改、并且如果通过不同的窗口更改或移除 DMD 窗口、我们无法保证微镜会随着时间的推移继续可靠工作。
此外、DMD 窗口不提供自定义选项、因为这些选项使用对微镜的正常运行至关重要的专有材料。 由于 如果取消窗口、DMD 内部有专有材料、因此 DMD 的保修将失效。 需要使用专有材料来确保微镜可靠运行 并在打开顶部窗口后损坏。
此致、
Tristan Bottone