This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLP3010EVM-G2

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1504851/dlp3010-dlp3010evm-g2

器件型号:DLP3010

工具/软件:

您好:

我正在使用 DLP EVM GUI 对 DLP3010EVM-G2进行实验、GUI 中的器件选择设置为 DLP3010EVM-LC。
我错误地执行了 DLP3010EVM-LC 固件的
导致出现错误消息"Error Details:Failed to write to I2C port via Cypress USB-Serial adapter (错误详细信息:无法通过 Cypress USB 串行适配器写入 I2C 端口)"、并且我无法从 EVM 读取数据。
即使在尝试为 DLP3010EVM-G2编写正确的固件时、
出现相同的错误、问题未得到改善。 是否有办法解决此问题?