This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:DLP9000

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1507946/dlp9000-dlp9000

器件型号:DLP9000

工具/软件:

您好!

我目前正在研究 光刻打印技术、并且已经接触到这款产品(DLP9000)。  

除了高分辨率曝光之外、我们还有一个要求是需要将图形投影到3D 表面。

我想知道此产品是否具有将其送入显示屏的扫描功能。

投影仪能否在调整透镜焦点的同时在与投影仪不同距离处生成聚焦图像?

可以生成聚焦图像的距离有多大的+/-公差?

此问题的另一种潜在解决方案是将投影仪安装到机械臂上、机械臂能够在器件周围以一致的距离导航。 您是否会看到此类实施可能出现的任何潜在问题?  

提前感谢您的帮助。  

此致、  

Joel McKillen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您与我们联系。 我已将该线程指派给 DLP9000芯片组的一位专家。 我们会尽快回复您。
    感谢您的耐心。

    此致、
    Aishwarya