This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC964:DLPC964

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV, DLP991UUV, DLPLCR90XUVEVM, DLPC964, DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1508131/dlpc964-dlpc964

器件型号:DLPC964
主题中讨论的其他器件:DLP991UUV、DLP9000XUV、 DLPC910

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在开发一种3D 打印系统、它将 UV 激光与德州仪器(TI)数字光处理(DLP)芯片组结合使用。 很荣幸地请求您在我们的系统中集成和优化 TI DLP 技术方面的技术帮助和指导。

具体而言、我寻求以下方面的支持:

  1. 选择更合适的 TI DLP 芯片组实现高分辨率 UV 图案。

  2. 了解使用 UV 激光光源工作时的光学和散热要求。

  3. 针对 DLP 控制器板和固件的建议、可实现精确的图像投影和与运动系统同步。

  4. 适用于基于 DLP 的3D 打印应用的任何相关文档、参考设计或评估模块(EVM)。

我们的目标是设计一个可靠的高精度系统、在这种情况下、您的输入对于确保兼容性和性能非常重要。 提前感谢您的帮助。 我希望有机会进一步讨论此问题或与适当的技术专家联系。

此致、
Oleksandr Maschenko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleksandra、  

    很高兴见到您、感谢您通过 E2E 论坛与我们联系!  

    对于您的3D 打印应用、我建议访问 DLP 产品页面 并筛选至 3D 打印和直接成像芯片组。 在此、您 将找到一系列适用于高分辨率 UV 图形化的 DLP 芯片组。 值得注意的是、 DLP991UUV  或 DLP9000XUV  DMD 专为此类用例而设计。  DLP991UUV DMD 可提供大约~8.9M 的像素和较大的曝光区域、从而在各种位深度上实现快速图形速率。 此外、DLP9000XUV 提供约~4M 像素、可提供高速1位图形控制、以满足高级和精确的成像要求。  

    在查看 DMD 产品页面时、有一个与该 DMD 关联的推荐 EVM 部分。 例如、DLP991UUV 有一个关联的 DMD EVM (DLPLCR99UVEVM)与 DLPLCRC964EVM (DLPC964控制器)配对。 或者、DLP9000XUV 有一个关联的 DMD EVM (DLPLCR90XUVEVM) 、与 DLPLCRC910EVM (DLPC910控制器)搭配使用。 所有必要的 控制器固件、GUI 工具和其他开发资源均可在每个 DMD 产品页面的"设计和开发"选项卡下找到。

    此外、为了帮助您了解使用 UV 激光光源工作时必要的光学和散热要求、请查看 DLP  光学设计指南和 DMD 散热注意事项(包括脉冲光源)(DLPA027) 文档。 DLP 光学设计指南演示文稿深入介绍了 DMD 中的光学属性、并全面概述了使用 DLP 产品设计光学系统以帮助客户完成设计过程的特定指南。  DLPA027 应用手册介绍了计算 DMD 镜面温升和 DMD 镜体温升(作为脉冲持续时间和光源脉冲速率的函数)所需的公式。

    有关 3D 打印应用的更多信息和技术文档、请参阅3D 打印和直接成像产品页面。  

    此致、  

    Tristan Bottone