This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-LC:曝光前/曝光后黑暗时间

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2, DLP3010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1508377/dlpdlcr3010evm-lc-pre-post-exposure-dark-time

器件型号:DLPDLCR3010EVM-LC

工具/软件:

您好:

以下是您的请求的翻译:

我正在使用 DLPDLCR3010EVM-G2验证操作。 我尝试使用 GUI 显示内部图形模式、但无法正常工作。
我在 GUI 中注册了四种类型的1位数据1280x1、然后在将其保存到 DLP 控制器之前、我按下 GUI 上的"Program and Load Pattern"按钮。
但是、我收到以下错误:
索引0;最短曝光前黑暗时间为47185920
索引0;最短曝光后黑暗时间为261891
我应该如何设置它?
曝光时间设置为5ms、曝光前黑暗时间为171us、曝光后黑暗时间为31us。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunitoshi、

    请确保您使用的是 DLP3010LC 平台、DLP3010EVM-G2是显示器件、不支持内部图形模式。 我已将此工单重新分配给光控制团队。

    此致、
    最大值