This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:全新的 DLP230NPEVM 板如何首次开始工作?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1500305/dlp230np-how-does-a-new-dlp230npevm-board-start-working-for-the-first-time

部件号:DLP230NP
主题中讨论的其他器件:DLPC3436DLPA3005

工具/软件:

TI 团队大家好:

    对于新的 DLP230NPEVM 板、我是说 DLPC3436闪存和 FPGA 闪存中没有代码、那么电路板如何开始工作?

1、我从 TI 网站下载 DLP3436防火墙、他们是:

FWSel_DLPC3436_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v7p4p0.img

FWSel_DLPC3436_FPGA_Software_v1p1p0.bin

这两个代码是否分别对应于3436和 FPGA?

2、如何将此代码写入闪存、特别是对于 FPGA 的闪存操作、TI 是否有指导文档?

3、如果只有3436代码烧录而没有 FPGA 代码、DLP230NPEVM 能否正常工作?

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    1.   对于新的 DLP230NPEVM 板、我是说 DLPC3436闪存和 FPGA 闪存中没有代码、那么电路板如何开始工作?
      1. FWSel_DLPC3436_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v7p4p0.img 这是 DLPC3436控制器的固件映像。
      2. FWSel_DLPC3436_FPGA_Software_v1p1p0.bin 这是 FPGA 的二进制文件

    2. 如何将此代码写入闪存、特别是对于 FPGA 的闪存操作、TI 是否有指导文档?
      1. 我们使用 SPI 闪存编程器。 这里有一个指南: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525255BFAQ%252525255D%2525252520pico%2525252520soic#
    3. 如果只有3436代码烧录而没有 FPGA 代码、DLP230NPEVM 是否可以正常工作?
      1. FPGA 需要向 DLPC3436发送一个就绪信号以使系统正确引导。 如果不对 FPGA 进行编程、则会导致的控制器无法引导。

    谢谢您、

    Jm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John、我使用了你介绍的方法来刻录3436闪存,但 Flash Center GUI 显示 验证 失败错误、和读出的 数据都是零,我不知道问题是什么。 但我可以 使用其他方法成功地刻录。  板载闪存电源为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    如果您在未执行验证的情况下进行编程、则数据是否仍然存在全0的问题?

    此致、

    Jm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我再次尝试、现在 3436闪存可以编程已校正。 但 FPGA 闪存程序仍然有问题、我正在尝试并找到问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    BR、

    Jm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、我写的代码为3436闪存和 FPGA 闪存,然后我开机,投影仪不工作. 我 测试 Proj_ON 为高电平、 DLPA3005的输出功率正常 、但 VOFS、VBIAS 和 VRST 除外。

     RESETZ 3005为2.45V、INTZ 为 1.65V、我找到3005上电时序数据表、如下所示:

    根据上述问题描述、是否可以得出结论:3436无法正常工作或启动代码不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请确认与 DMD 的连接是安全的。 这是定制电路板设计、对吧?