This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:Z

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1509997/dlp4710evm-lc-z

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LC

工具/软件:

您好、我想知道是否存在要连接到 C++程序并从 C++程序控制投影仪的 C++ API。 如果您能指导我如何开始设计、我将不胜感激。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javid、

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    对于 DLP3010EVM-LC 和 DLP4710EVM-LC、我们提供的 DLPC-API 可控制 DLPC34xx 芯片组。 该 API 是 C 语言例程的集合、需要移植到不同的目标平台。

    API 用户指南的第2.2节中、 我们建议下载 Visual Studio、它应该具有启用跨平台 C 和 C++开发的扩展。

    祝你好运!

    Aaron